Teilnahmebedingungen

Personenkreis

Der item Kunstförderpreis für Malerei richtet sich an junge professionelle Künstlerinnen und Künstler, die sich am Anfang ihrer Karriere befinden sowie insbesondere an studierende Künstlerinnen und Künstler.

Inhalt und Format der Arbeiten

Die eingereichten Arbeiten müssen sich im künstlerischen Sinn mit dem Thema des item Kunstpreises für Malerei beschäftigen. Zugelassen sind sämtliche Techniken der Malerei. Das Bildformat sollte eine Gesamtfläche von einem Quadratmeter (Maximalgröße= 1m²) nicht überschreiten. Größere Formate können in diesem Jahr nach Absprache mit dem Kurator der Ausstellung eingereicht werden.

Bewerbung

Jeder Künstler kann sich mit nur einer Arbeit bewerben. Die Bewerbung muss per E-Mail an item-kunst(at)item-ulm.de bis spätestens zum in der Ausschreibung genannten Stichtag erfolgen. Spätere Bewerbungen werden nicht zugelassen. Die Bewerbung sollte mindestens enthalten:

Fotografie der Arbeit im jpg-Format (mind. 300dpi )
Titel und Kurzbeschreibung, Themenbezug
Verkaufspreis
Beschreibung der verwendeten Technik
Biographie
Liste der eigenen Ausstellungen
Studiennachweis

Mit der Bewerbung erklärt sich die Bewerberin / der Bewerber einverstanden, dass ihre / seine Arbeit in den Print- und Onlinemedien der item Industrietechnik GmbH abgebildet werden kann. Ferner erklärt sie / er sich einverstanden, dass bei einer Prämierung der eingereichten Arbeit diese nach Zahlung des Preisgeldes in den Besitz der item Industrietechnik GmbH übergeht.

Zulassung zur Ausstellung

Aus den Bewerbungen werden durch eine Vorjury die Arbeiten ausgewählt, die zur Ausstellung zugelassen sind. Die zugelassenen Künstler werden per E-Mail eingeladen und müssen ihre Arbeit bis zum in der E-Mail genannten Zeitpunkt an die item Industrietechnik GmbH in Ulm senden. Der Transport obliegt den jeweiligen Künstlerinnen und Künstlern.

Prämierung und Preisgelder

Es werden insgesamt drei Preise vergeben:

Großer Preis der Fachjury mit 3.000,- €
Die Fachjury setzt sich wie folgt zusammen: Alle am Wettbewerb beteiligten Künstler/innen ermitteln in einer geheimen Briefwahl den Sieger. Das Preisgeld wird nicht aufgeteilt.

item - Mitarbeiterpreis mit 1.500,- €
Stimmberechtigt sind weltweit alle item - Mitarbeiter. Jeder Mitarbeiter hat eine Stimme. Die Abstimmung erfolgt im Vorfeld der Vernissage. Der Preisträger wird mit einfacher Mehrheit der Stimmen ermittelt.

Publikumspreis mit 1.500,- €
Stimmberechtigt sind alle Gäste am Abend der Vernissage. Jeder Gast hat zwei Stimme. Die Abstimmung beginnt nach Ausstellungseröffnung. Der Preisträger wird mit einfacher Mehrheit der Stimmen ermittelt. Eine Kumulation der einzelnen Preise ist möglich. Die prämierten Arbeiten gehen mit Auszahlung des Preisgeldes in die item - Kunstsammlung über.

Preisverleihung und Ausstellung

Die Preisträger werden im Rahmen der Vernissage bekanntgegeben. Die Verkaufsausstellung dauert ca. 12 Wochen und findet in den Geschäftsräumen der item Industrietechnik GmbH in Ulm statt. Die zugelassenen Arbeiten werden gebührenfrei zum Verkauf angeboten. Während der Ausstellung und beim Rücktransport der Bilder sind diese versichert. Eine persönliche Teilnahme der Künstler an der Vernissage ist ausdrücklich erwünscht.

Rechtliches

Jeder Bewerber erkennt mit Zusendung seiner Bewerbung die festgelegten Bedingungen an. Die Entscheidungen sind nicht anfechtbar. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

en
Language
Country
Germany
Find global partners